This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3505:MSPM0G3505

Guru**** 2820755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0G3505, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1397994/mspm0g3505-mspm0g3505

器件型号:MSPM0G3505
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、、 SysConfig

工具与软件:

您好!

我开始使用 MCU MSPM0G3507进行产品开发、因为3505尚不可用。

 MSPM0G3507上的所有代码现均有效。

我最近获取了 MSPM0G3505样片(这应该是我产品的最终 MCU)、但似乎代码在此目标上无法正常工作。

我牢记、只有内存大小发生变化、但是否可能存在其它差异? 引脚定义或初始化?  

在非主存储器上?

感谢您快速回答

Renaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Renaud

    Unknown 说:
    但是否有可能存在其他差异? 引脚定义或初始化?  [报价]

    仅展示内存大小和引脚(如果封装不相同)

    只是想确认一下

    1.您是使用 Launchpad 还是自己设计的电路板?

    2.已将您的代码从 G3507迁移到 G 3505

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    1.我们自己的设计已经过 G3507验证

    2.否 我们可以使用相同的 hex 文件。 是否有任何程序可将代码从 G3507迁移到 G3505?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用 SysConfig 进行迁移

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做到了这一点...我使用 G3505 MCU 进行了重新编译。

    但看起来两个输出文件完全相同。

    这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是不正常的。

    您是否尝试过使用另一个? 这可能是由焊接情况不佳所导致的

    此外、您能否共享硬件原理图?

    此致、

    Zoey