主题中讨论的其他器件:AM2432
工具与软件:
专家、您好!
我们对 MMR-F3: MMR 写保护机制的诊断程序进行了进一步的研究,并遇到了一些疑问。
根据上一篇文章的回复、此诊断过程不需要基于软件的操作。 但是、在安全手册中、它说明了此诊断过程与 Proxy1地址相关、而 TI 的示例代码不使用说明中提到的 Proxy1地址。 我们想知道是否需要使用软件中的 Proxy1地址来实现诊断措施、以及是否有任何可用的参考代码。
请参阅以下手册内容 AM64x、< AM243x 功能安全手册>:
6.3.107 MMR 写保护机制
此 MMR 模块启用了代理寻址。 以下每个寄存器描述都列出了 Proxy0地址偏移量、这些地址偏移量用作正常读取/写入访问地址。 另一个 Proxy1地址也存在、用于为安全感知处理元素提供独占寄存器写入控制。 当设置相关的声明寄存器位时、寄存器在其 Proxy0地址变为只读状态、并且只能通过其 Proxy1地址写入。 声明寄存器本身始终可以通过它们的 Proxy0地址读取、但只能通过它们的 Proxy1地址写入。
谢谢你
此致
吉米