This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:MSPM0L1105加-减计数器。

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399204/mspm0l1105-mspm0l1105-up-down-counter

器件型号:MSPM0L1105
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 Keith:

需要一个计时器从0上升到1秒、然后从1秒下降到0。

您能为我提供代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshita、

    您可以使用 CCS (或单独下载)中的 SysConfig 工具将计时器配置为定期向上/向下计数。 这将自动为计时器生成初始化代码。 您所需要做的就是输入您希望计时器使用的时钟源、并选择所需的周期。

    下面是用于将计时器设置为1秒的两个 SysConfig 选项的屏幕截图。  请注意、由于周期较长、因此需要对 BUSCLK (32MHz)进行分频或使用 LFCLK (32kHz)时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望 PWM 平滑上升/下降、请使用 Dennis 的建议、创建一个时长为1/256的计数器。 在中断处理程序中、使易失性变量递增。 一旦该变量达到255、就会将其递减回零。 您甚至可以在中断处理程序中设置其他计时器的 PWM。