This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:MSPM0 ADC12电源监控器公式

Guru**** 2537070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398801/mspm0g1506-mspm0-adc12-supply-monitor-equation

器件型号:MSPM0G1506

工具与软件:

您好!  

ADC1_0的通道15是电源/电池监控通道。  电源电压的公式是什么? 或技术文档对其进行了说明?

谢谢!

Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、使用了一个0.3 +/- 1.5%左右的分压器:

    附注4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上是0.33333…… 但10%足够接近、对吧?