请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0L1228 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想在 MSPM0上电复位后以最短的延迟初始化 GPIO。
您能否提供一个示例或文档链接?
请注意:我 过去和 MSP430一起使用了特殊函数_system_pre_init ()。
此致
Joerg
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我想在 MSPM0上电复位后以最短的延迟初始化 GPIO。
您能否提供一个示例或文档链接?
请注意:我 过去和 MSP430一起使用了特殊函数_system_pre_init ()。
此致
Joerg
尊敬的 Joerg:
我们没有这样做的文档或示例、但这个过程应该非常简单。 您可以尝试将 DL_GPIO_initDigitalOutput ()和 DL_GPIO_setPins ()函数放入重置处理程序中,因为这将是设备执行的第一个代码。 或者、也可以尝试将其放置在 boot_cortex_m.c 文件中的_c_int00_template ()函数内、我们会在复位处理程序之后跳转到该文件中。