主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好;
我收到了我的 LP-243 Sitara 板、并使用以下 TI 页面完成了所有安装。 但是、当我尝试 从 MCU PLUS SDK 调试 hello_world_am243-lp_m4fss0_nortos 项目时、我如下所示的错误;
连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真包12.7.0.00130)
当我尝试使用目标配置上的 TAS 连接按钮时、会出现以下错误:
此错误是由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序产生的。
值为'-233'(0xffffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_BROKed"。
说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、这些位可能已损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标器件的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
卡在零故障下的通道。
当我尝试使用 UniFlash 读取存储器时、我收到下面的错误消息;
连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、
您能在这方面为我提供支持吗?
此致
卡迪尔