This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:TRACE_ID 不是唯一的

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392140/mspm0l1105-trace_id-not-unique

器件型号:MSPM0L1105

工具与软件:

尊敬的女士/先生:

我正在尝试从 MSPM0L1105TDGS28微控制器(它们已经是量产版本)中读取跟踪 ID。

我在四个样本中检查了这些值、并且始终将 TRACE_ID 设为0:

样片1:

Trace_ID:0x00000000

Device_ID:0x1BB8202F

USER_ID:0x808351DB

示例2:

Trace_ID:0x00000000

Device_ID:0x1BB8202F

USER_ID:0x808351DB

示例3:

Trace_ID:0x00000000

Device_ID:0x1BB8202F

USER_ID:0x808351DB

样片4:

Trace_ID:0x00000000

Device_ID:0x1BB8202F

USER_ID:0x808351DB

下面是器件#3内存的 printscreen:

您能否确认是否适用于此器件型号以及 MSPM0G0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catarina、

    您能帮助仔细检查芯片是否为 RTM 版本吗。  理论上、每个 RTM 芯片的迹线值应不同。  

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    感谢您的快速回复。 我相信芯片是 RTM、我不确定这是否有用、但有一个示例写道:

    35A2FLK

    L1105T

    277

    此致、

    Catarina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catarina、

    感谢您提供新的重要信息。 我想与您确认:  

    1)。 写入的"35A2FLK、L1105T、277"位置在哪里? 屏幕打印?
    2)。 这一个芯片的跟踪值也是0x0?

    此致、

    Janz Bai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janz、您好!

    这里是我收集的一些图片。

    MUC 寄存器(使用 Code Composer Studio):

    MCU 图片:

    此致、

    Catarina Santiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catarina、  

    我已经理解了您的意思、我将尝试读取我这边 L1105的迹线 ID。 顺便说一下、您能否提供其他芯片的丝网印刷的一张图片、因为根据您的描述" 但其中一个样片有以下写:"、其他芯片似乎有不同的丝网印刷?

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    我检查的所有其他3个芯片也有它在0,如以下图片所示:

    此致、

    Catarina Santiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catarina、

    感谢您的更多信息,但我的意思是,什么是屏幕打印的其他3芯片? 它们是否都是"35A2FLK L1105T 277 "? 如果没有,你可以为我拍照吗? 非常感谢您的帮助

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Catarina、

    您能帮助查看所购买的封袋上标记的芯片的封条时间吗? 在和我的同事讨论后、 一些早期批次的 RTM 芯片的迹线 ID 可能是0x0h。

    此致、

    Janz Bai