请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0G3507 工具与软件:
大家好!
我正在使用 LP-MSPM0G3507的窗口看门狗计时器(WWDT)外设。 此外设有两个不同的窗口、名为 WINDOW0和 WINDOW1、可以将其设置为预定义值。 数据表中规定、通过在两个不同的窗口值之间切换、可以使用这两个不同的窗口值。 至于我的问题、我们不能只通过在运行时更改一个窗口的值来使用它吗? 是否有必要使用两个单独的窗口、因为存在阻止在运行时更改窗口值的情况?
此致。