This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:从 RAM 执行

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398121/am2432-executing-from-ram

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好!  

客户、我们是否有在 RAM 中查找一段代码、然后从代码执行的示例。  它们将通过以太网接收该函数、然后才能运行该函数。  

我们是否有一个他们可以用作参考的起点?  

谢谢!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是否得到了预编译的机器代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它会是预编译代码!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    简单的方法是、应用程序已经通过以太网读取新的更新应用程序映像并写入外部存储器和

    执行 WarmReset。

    然后、引导从 RBL→SBL→Application 开始。

    SBL 将从外部存储器中读取一个新的更新后的应用映像文件并将其放入 MSRAM/DDR 存储器中。  

    最后、您的代码从 DDR/MSRAM 内存执行。 这是你所期待的?

    此致、

    Anil。