主题中讨论的其他器件: SysConfig、 UNIFLASH
工具与软件:
大家好、我最近尝试在 LP-MSPM0G3507 EVK 上测试基于 ROM 的 BSL。 我上传并测试了其中一个 BSL_SOFT_INVOKE、并使用"BSL_HOST_MCU_UART"示例下载先前 EVK 的映像。
两人都按预期工作。
现在我想尝试基于辅助闪存的 BSL、所以我尝试将"secondary_bsl_uart"示例加载到其中一个 EVK 中、但出现了此错误。

因此、我根据"MSPM0引导加载程序(BSL)实现"文档中的第5.2章尝试了恢复出厂设置。

虽然我按照确切的步骤操作、但当我按下"Factory Reset Auto"按钮时、

相应地实施了出厂步骤、

但在最后,它总是挂在这个

并且无法执行恢复出厂设置。
是的、我编辑了非主配置、因为我不想为 BSL 示例调用硬件引脚。
我甚至尝试了所有相同的步骤在另一个 EVK 也显示相同的 symptons。
如何解决此问题? 非常感谢。