This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何获取导致 ECC 错误的地址

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398640/mspm0g3507-how-to-get-address-which-caused-a-ecc-error

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

从数据表和示例应用中、我可以看到许多有关在有/没有 ECC 已校正/未校正的情况下读取何处的信息...、但对于我们的用例、我们必须知道是哪个寻址导致了 ECC (DED)/NMI 中断。 您能向我指出文档/注册吗?或者它不可行吗?

BR

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    发生 DED 错误后、您应该能够在 DEDADDRERR 寄存器中找到错误地址、如器件 TRM 的第2.6.31节所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、迪伦、谢谢你的提示。 首先、我想我使用的数据表错误、因为我找不到您提到的寄存器、但在提到的部分中、事实证明您刚才换了字。 查找该信息的所有其它寄存器是"DEDERRADDR"寄存器。

    BR