请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2732 工具与软件:
尊敬的专家:
最近、我发现 AM2732 在某些情况下可能会导致以太网发送中断(MSS_CPSW_FH_INT)异常。
我的例子如下:通过操作系统禁用所有中断、在一个循环中发送以太网消息十次、然后通过操作系统恢复所有中断。
通过分析 mcal 源代码的逻辑、我认为第一个中断应该发送第一个帧、然后在第一个发送中断中继续调用 CPDMA 来发送剩余的以太网数据包、
并再次触发以太网发送中断。
但实际现象是发送中断只进入一次、而不进入第二次。 根据 CPDMA 寄存器、中断处于挂起状态并且没有恢复。
我想问一下、这是否是已知问题? 如果没有、您能否就此问题向我提供一些帮助?
此致、
Ning Wang