This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:SDK 中的 FlashCTL 命令在 TRM 中未记录

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1393977/mspm0c1104-flashctl-commands-in-sdk-undocumented-in-trm

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

我有一位客户注意到 器件的 TRM 中似乎没有描述 FLASHCTL_CMDTYPE_COMMAND_CLEARSTATUS 命令(0x00000005):

我还看到此处有注释"Clear status - clear status bits in FW_SMSTAT only (清除 FW_SMSTAT 中的状态位)"是不接触寄存器的仅软件命令吗? 或者、这个器件是不是在 TRM 中的闪存控制器上的器件吗?

Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    根据我的经验、我们的 M0C 实现了 SDK 中提到的"Clear Status"功能。 可能它尚未更新到 TRM。 我将发送电子邮件、要求我们的系统和软件团队仔细确认。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    系统团队有任何反馈吗?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我已经发送电子邮件给我们的软件团队进一步确认上周,他们没有回复我。 我今天再给他们发送一封电子邮件、说明当前的进度。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janz:

    这里有更新吗? 或者、你能把我循环到内线程中吗? 此外、我有一位 MSPM0L1306的客户提到此命令也不在 L 系列 TRM 中、看起来也是如此。 您是否能够确保我们在具有此命令的所有相应系列上更新 TRM?

    Munan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我可以把你循环到线程中。 您还可以添加需要添加的内容。 好主意。 稍等片刻。

    此致、

    Janz Bai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Munan、您好!

    我得到了软件团队的响应。 命令= 0x5h 是有效的、正在代码示例/DL 中使用。我将生成一个 techdoc jira、以便在 TRM 中修复该问题。 感谢您指出此 M0问题。

    此致、

    Janz Bai