This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:UART2与控制卡的用法

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398793/tmdscncd263-uart2-usage-with-control-card

器件型号:TMDSCNCD263

工具与软件:

我们配有 TMDSCNCD263和控制卡基板。  是否可以使用 UART2?  如果是、需要设置哪些设置才能启用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    要使用 UART2、您需要为 UART2外设配置器件 pinmux。

    为简单起见、我使用空 SDK 示例对此进行了演示、但可以在任何 CCS 工程中对此进行配置。

    1. 将 CCS 工程导入 CCS 后、展开示例文件树并找到 example.syscfg:
    2. 导航到"UART"选项卡:
      1. 您将注意到 UART0默认为选中状态。
    3. 添加第二个 UART 实例并将该实例更改为 UART2:
      1. 注意:要在控制卡 HSEC 连接器上访问信号、请将引脚更改为 MMC_DAT0和 MMC_DAT2
    4. Re 编译您的 CCS 示例

    您现在可以在 EVM 上使用 UART2了。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我们发现它需要做更多的工作。  必须取消安装电阻器网络 RA2、并且必须安装网络 RA3以将信号拉出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    是的、这也是正确的。 为了方便电阻器交换、我建议去掉 RA2、然后在 RA3封装上焊接桥接焊盘。

    此致、

    Brennan