This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:SDK t0支持 ADC 校准

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398446/am2634-q1-sdk-t0-support-adc-calibration

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

   根据 TRM 和数据表、ADC_CAL0/ADC_CAL1连接到 每个 ADC 转换器中的 ADCIN6和 ADCIN7。

  

但是、我在 syscfg 中没有找到将它们配置为输入通道的任何设置。

这是从 SDK9.2捕获的数据

  

我想知道我们何时可以解决这个问题?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1136134/am2634-q1-am263x-adc-calibration-question

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre

    让我在明天之前向您提供这方面的最新信息。

    此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre

    我们已经提出了内部要求、并将在即将发布的版本之后尝试进行修复。

    此致、
    Akshit