请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X 主题中讨论的其他器件:AM2634
工具与软件:
尊敬的团队:
我们将 AM2634 MCU 用于我们的一个安全应用。 我们尝试将 AM2634用作 I2C 从器件、将 TMS3200F2800157用作 I2C 主器件。
但当我们尝试浏览 SDK 时、无法找到支持 AM2634的 I2C 从器件操作的驱动程序。 下图具有 SDK 版本中的 I2C 驱动程序 MCU_PLUS_sdk_am263x_09_02_00_56。
当我们通过此驱动程序时、AM2634只能用作主器件配置。
如果有任何适用于 AM2634 MCU I2C 从器件配置的示例或驱动程序、请告诉我们。
此致、
Arjun D.