This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:am2434计时器

Guru**** 2944400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399521/am2434-am2434-timer

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我想根据计时器来设置时间戳、每1微秒节拍1。 应该如何配置这些参数? 此外、默认情况下是否向下计数获得的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以问、我在中设置的周期sysconfig是1微秒? 为什么根据我的实验、自动生成的代码在1秒的周期内需要250,000个周期? 能否提供相关公式? 此外、如何获得当前节拍值?