This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:spnz218c -勘误表:ADC#1

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398681/tms570ls1114-spnz218c---errata-adc-1

器件型号:TMS570LS1114

工具与软件:

尊敬的支持论坛:

关于标题中提到的勘误表、我想问一下哪个具体问题与电压基准/VSSAD、VCCAD 上的"在共享输入通道上注入电流"的影响相关:

我们打算对始终位于 VSSAD 和 VCCAD 之间的电压进行采样。 输入通道线路上基本不应出现任何电流、而是单独注入电流。  

此外、注入的电流必须有多大、才能使其他通道的转换结果中产生不可忽略的直流失调影响?

感谢您的支持和亲切的问候


Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebatian:

    此外、电流注入必须有多大才能使其他通道转换结果中的直流失调电压产生不可忽略的影响?

    此问题的情况不是当前情况、以下是此问题的情况:

    1.客户必须使用一个共享信道和一个专用信道。

    示例、如下图中的通道 A 和通道 B:

    共享通道上的输入电压必须大于或等于 VCCAD - 0.3V。

    例如  下图中通道 B 处的5V (2mA * 2.5k Ω):

    3、两个通道之间必须有一个公共的采样窗口。

    如果满足上述条件、则会出现此问题。

    ——

    谢谢、此致、
    Jagadish。