This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:使用 RM57L843的开发人员是否有安全相关应用条件?

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1388945/rm57l843-is-there-safety-related-application-condition-for-developers-using-rm57l843

器件型号:RM57L843

工具与软件:

据我所知、RM57L843是 SIL3 MCU。  

开发人员 为了  在工业安全应用中使用 MCU、是否需要遵守任何安全相关应用条件。

或者是否有任何文档指定了这些条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeyoon Sul:

    我们现在开始处理此问题、并将尽快提供我的更新。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅安全手册:

    RM57Lx ARM Hercules ARM 安全微控制器的安全手册(修订版 A)

    TUV SUD ISO-13849安全架构概念研究(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看安全手册后、我发现从第5章开始列出了系统集成商的建议。

    然而、这些都是建议、似乎不是应该遵循的项目。 对于已获得 SIL 认证的产品、用户必须遵守一些条件、产品才能在认证的 SIL 级别运行。

    我想询问是否有一份具体的文件列出了相关的条件。 据我所知、LS Electric (我的公司)与您的公司已签署了一份 NDA 协议。 如果相关文档需要签订 NDA 协议、请告知我。 我将转发此 NDA 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jaeyoon:

    我已向您发送私人消息。