This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:CAN##39;t 刷写 MCU

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400291/mspm0c1104-can-t-flash-the-mcu

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件: SEGGER

工具与软件:

您好!

我目前正在开发用于 MSPM0C1104的固件、无法通过 Keil > Segger J-Link > SWD 刷写控制器。

我已安装1.1版的德州仪器(TI) MSPM0C110X 系列器件系列包。

如果我在 Keil 中选择其它器件、内核被识别。 此问题是否已知以及是否有权变措施?

THX  

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    您拥有哪个版本的 Keil 和 MSPM0 SDK?

    您是否安装了 J-Link 软件包 v7.881或更高版本?  请查看 MSPM0 SDK 工具指南了解详细信息。  您可以在以下位置找到该信息:

    C:\ti\mspm0_sdk_2_01_00_03\docs\english\tools\doc_guide\doc_guide-srcs\segger_jlink.html