This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer -用于多个器件的菊花链

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400380/codecomposer-code-composer---daisy-chain-for-multiple-devices

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 Code Composer Studio、并尝试在具有 TMS570LC43xx MCU 的定制电路板上运行我的程序。 不过、我遇到了一条错误消息:"控制器检测到远离自身的电缆断开"、这表明存在菊花链问题。

我主要关心的是是否可以将我的特定器件添加到 Code Composer Studio 中的目标配置。 我将一些 FPGA 连接到了电路板、但它们没有显示在器件下拉选项中。

是否有人可以提供有关如何解决此问题的指导? 具体而言、我想了解如何正确配置目标设置、或者是否有任何有关集成不受支持的器件的权变措施。

感谢您的帮助!

此致、
Miguel Catana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="619104" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400380/codecomposer-code-composer---daisy-chain-for-multiple-devices 我主要关心的问题是是否可以将我的特定器件添加到 Code Composer Studio 中的目标配置中。 我将一些 FPGA 连接到了电路板、但它们没有显示在器件下拉选项中。[/QUOT]

    您将需要创建自定义目标配置。 请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AFwYJhmnwlJWUElGChKuxg__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    对于 FPGA、您可以在 CPU 列表下选择"Bypass"、并指定 FPGA 的 JTAG IR 大小。

    谢谢

    Ki