This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:ADC 时序

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399836/rm57l843-adc-timing

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我正在尝试 在 HalCogen 上为 RM57配置 ADC、并且有以下问题。

1.在 Halcogen 中 tScan 是什么意思?

2. tExtended Time 是 tDischarge 和 tSample 的总和吗?

3.如果我没有在 Halcogen 中启用采样电容器放电,那么 ADC 内核在切换到新的转换通道之前是否不会对采样电容器放电? 如果不是这样、默认放电时间是多少?

谢谢!

Ravi