This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:ECAP 信号监控单元未按预期工作

Guru**** 2524590 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, AM2632, AM2632-Q1, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1392195/am2632-q1-ecap-signal-monitoring-unit-not-working-as-expected

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2632AM2634、AM2634-Q1

工具与软件:

我将遵循 TRU 第7.4.6.7节中的信息我将遵循配置要求。  我为 eCAP 器件启用了中断。  我已将信号单元配置为进行高脉宽检测。  我没有获得针对最小或最大事件的中断。   

有用于配置 eCAP 和信号监控单元的演示应用吗?  为了提供基准、我使用 eCAP 验证作为 AM2632输入的 PWM 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我不知道这样的示例-您能否发布您所做的配置以供审核?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的 Jacob 是 eCAP 的 SYSCFG。  在 spruj7f 的第7.4.6.7.1节中、AM263x 的 TRU 概述了 MUNIT 运行所需的设置。  我认为设置正确。  我配置了中断的代码。  我已经在 ISR 中设置了一个断点、并且验证了函数 ECAP_getInterruptSource 的结果。  我还没有看到它的信号 MUNIT 事件。  我为配置选择的最小/最大值在源信号之外。  我已经通过使用  针对每个 CAP 事件1 -4的 ECAP_getEventTimeStamp 读取捕获寄存器来验证这一点。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    您能否确认 EVM TMDCNDC263上提供的 AM263x 中存在的 eCAP 版本。  我问这个问题的原因是,在我调用 ECAP_enableSignalMonitoringUnit ()之后,我添加了 eCAP 寄存器 MUNIT_1_CTL 的读取。  结果为0。  这意味着不支持信号监控单元。

    此外、您能否确认 AM2632-Q1中是否启用了信号监控单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    您能否提供 EVM 和 AM2632-Q1器件上 AM263的完整器件型号和批次代码详细信息? 要么使用带有标记的封装图像清除(首选)、要么按照我们的勘误表中显示的器件型号相同的格式将它们写出。  

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    EVM 上的 AM2634图片。  我使用最新的数据表对标记进行了解码。  它确实有10个 ECAP 器件。  我将留给您来进一步解释标记。

    其他说明。  我确实检查了 ti_drivers.open_close.c 文件中的代码  驱动程序_ecapOpen 函数确实包含 ECAP_ISR_SOURCE_MUNIT_1_ERROR_EVT1或其他 MUNIT 相关标志。  我 在代码中添加了函数 ECAP_enableInterrupt ()的调用,以包含这些标志。  另一个观察结果是、在 ECAP 配置为运行后、生成用于配置 MUNIT 的代码。  根据 spruj42d AM263x 寄存器附录第3.8.10.1节中的文档、应在设置运行 ECAP 之前完成所有配置。  我还在代码中纠正了这种情况、方法是停止 ECAP 添加 MUNIT 配置设置、然后重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    一直在与团队合作、并正在对其进行调查。

    只是为了跟进、您也提到了 AM2632-Q1 -您是只使用 EVM 还是自己的硬件进行测试?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    我们目前仅对 EVM 进行测试。  我们的评估板会在~8周内未准备就绪。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    我们的工程团队 已重新创建此问题、并正在进一步调查根本原因。 预计下周中期将有另一个进度更新。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    只需查看我们在这个问题上所处的位置即可。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我明天会提供完整的详细信息、但快速回答是、我们在启用这些功能的器件之前错误地发布了这些功能、因此未来将有一个可订购器件提供信号监控单元功能、预期明年年初会推出。

    明天我会提供更多背景/信息。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    很抱歉今天比我想的晚到这个地方,但想在周末正式开始之前关闭环路。

    好的、我们所发现的是、我们的 SDK 和 TRM 具有即将于25年第1季度推出的器件型号(相同 GPN、不同可订购器件)上抢先发布的功能。 为了做好这方面的准备、我们将配套资料整理在一起、但在发布适当的可订购产品之前、我们没有正确应用筛选器来将其保存在密闭空间内。

    受这种影响的功能列表如下:

    • ePWM 多比较影子寄存器(XCMP)
    • ePWM 脉冲边沿监控
    • eCAP 脉冲边缘监测
    • 二极管仿真逻辑(DEL)功能+ XBAR

    明年第1季度、我们将推出包含这些功能的可订购器件、并且我们的器件数据表将进行更新、以反映全新可订购器件从功能角度的特性。 在查看 TRM 的内容时、我们可能还需要进行一些调整。 这是我将在整个问题中讨论的内容。

    同时、如果您确实正在开发样片并启用了这些功能来测试它们、我们可以考虑提供一些样片来实现这些目的。 理想情况下、如果您有 TI 销售代表、我们就可以解决这个问题、但我认为也应该采取其他方式、因为我们可以私下交谈、了解公司/发货详细信息。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    感谢您提供这些信息。  我将把这个分享给我们的硬件工程师。

    只是为了澄清一下、这种变体与 AM2632-Q1具有相同的安全认证?  我们正在构建用于汽车应用的 ECU。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、它将携带相同的安全认证。 这将是另一个可订购的器件型号、但我要看看我们是否也将它用于 AM2632-Q1 -我知道最初讨论的内容更多的是 AM2634-Q1。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph

    感谢您了解哪个型号将具有该功能。

    Jeff