This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:MSPM0G1505

Guru**** 2895180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1505, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400812/mspm0g1505-mspm0g1505

器件型号:MSPM0G1505
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我们希望在 MSPM0G1505中使用2个 GPAMP 来测量来自 ASIC 的差分电压。 ASIC 具有 VSENSE+和 VSENSE-信号、这些信号在内核轨和 GND 轨上提供芯片上的实际电压。  

建议使用 MSPM0G1505的12位 A/D 和差分放大器配置中的两个 OPA 来测量芯片上的电压(Slau846a.pdf 中的图12-8)。

使用 GPAMP 的 MSPM0G1505将替代 ADS1015IDGST、 是否可以评论该配置对我们的用例的适用性。 此外-是否有可用的示例项目来测试实现?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjeet:

    我建议 查看器件数据表的第7.18和8.17节、以查看 OPA 的规格。 了解有关将我们的 OPA 用于您的应用的可能性的早期信息。

    一般来说、我可以确认可以在差分放大器配置中一个链中同时配置两个 OPA、正如您在器件的技术参考手册中提到的那样。

    查看上面链接的数据表中的技术规格后、我建议您利用我们的 MSPM0G3507 Launchpad(其中包含相同的 OPA)对设计进行原型设计、并获得有关器件行为的第一手数据。

    例如、在示例代码中、我们在 SDK 的文件路径[SDK 安装路径]\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib 下提供了一些常规 OPA 示例。 [SDK 安装路径]\mspm0_sdk_2_01_00_03\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\opa_signal_chain_to_adc 使用两个 ADC、但未采用您提到的确切配置。 将配置更改为差分放大器应该只需要对工程的.syscfg 文件进行一些快速更改。