This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432BSDGHIALXR 是 HS-BIOS FS、HS-SE 还是 GP?

Guru**** 1790040 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400363/am2432-am2432bsdghialxr-is-hs-fs-hs-se-or-gp

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好、TI

对于 am243x-lp 板、有两种芯片、一种是 hs-fs、另一种是 gp。  

但在 SDK 中、我发现还有另一种器件类型、即 HS-SE。

在我们的项目中、我们使用 AM2432BSDGHIALXR、它不仅功能安全、还安全。 它是哪种器件类型呢? HS-SOC FS、HS-SE 还是 GP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否按照本常见问题解答中提到的步骤确定器件类型- https://e2e.ti.com/support/processors-group/faq-am6xx-how-to-check-if-device-type-is-hs-se-hs-fs-or-gp?

    如果您遇到任何问题、请告诉我。

    此致、

    Nitika

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nitika

    感谢您的答复。 我们的项目中没有从 UART 启动、能帮您检查我们正在使用的芯片的器件型号吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="613289" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400363/am2432-am2432bsdghialxr-is-hs-fs-hs-se-or-gp ]AM2432BSDGHIALXR

     在第二个屏幕截图中找到了器件名称约定。 对您的器件型号进行分解可确认您具有如下所示的 HS 器件:

    AM2432

    B:芯片修订版本2.0

    S:速度等级

    D:功能

    G:功能安全

    H:安全。  

    由于您具有 H (而不是 G (P)、因此请确保您使用的 FS 是 HS-FET 版本。 对每个器件的安全密钥进行编程时、器件将从 HS-SE FS 型转换为 HS-SE 型。 SE 表示安全已启用。