This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:RMII 模式下 DP83822的自动加载(bootstrap)配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400181/am2634-bootstrap-configuration-for-dp83822-in-rmii-mode

器件型号:AM2634

工具与软件:

尊敬的团队:  

我要在 RMII 模式下使用 DP83822  

请建议 如下所述的自举引脚、请填写此表

必填信息
引入抖动        PU/FPU PD          搭接模式            电流

RX_D0
RX_D1
RX_D2
RX_D3
LED0
LED1
CRS
RX_ER
RX_DV

技术
PHY1地址                       0x0000
PHY2地址                       0x0011
运行模式                    100BASE-TX、全双工、自动 MDIX
LED0配置                   闪烁 Rx 活动
LED1配置                   打开以实现100Mbps 速度
MAC 配置                    RMII 主器件

问题
1.我们可以将链路和 Tx/LED 分离 Rx
2.速度指示灯是否在自动 MDIX 模式下工作
3.如何启用自动协商功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 DP83822 检查清单 、其中包含一个 strap 配置选项工具。 此工具可以帮助您确定想要的设计方案。

    关于问题:

    - LED/GPIO 可以通过寄存器重新配置为您想要的特定功能

    -速度和自动 MDIX 是相互独立的,所以这应该是可能的

    -自动协商可通过 strap 配置设置。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome Cacho,

    感谢您的反馈和支持、

    LED_1可通过 LEDCFG1寄存器配置、我们正在尝试通过引导引脚(模式2/3下的 CRS)配置 LED_0

    现在、请确认这些引脚配置、是否正常?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个 LED 均可通过自动加载和寄存器进行配置。 对于 LED1的控制、另请参见寄存器0x462。

    此致、

    Gerome.