This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TM4C129ENCPDT

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1389061/tm4c129encpdt-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我在 我的一个项目中使用 TM4C129ENCPDT 开发板。 它工作正常,但我刷了代码后(工作正常),我不能重新编程或擦除芯片. 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您将什么类型的代码 加载到闪存中?  如果您恰好创建一个执行以下操作之一的程序、则您可以锁定 JTAG 访问。  

     1)将器件置于低功耗模式(例如 DEEPSLEEP 或 HIBERNATE)的程序。 当器件进入这些功耗模式之一时、时钟停止。 如果没有时钟、JTAG 调试探针将无法与处理器上的调试逻辑同步。 在开发低功耗应用时、必须具有将器件唤醒以进入运行模式的机制。 如果无法将器件唤醒、则将无法连接到器件。   

     2) 2)针对 GPIO 重新调整 JTAG 引脚用途的程序。 器件上的 JTAG 引脚可重新配置为 GPIO。 如果完成此操作、则 JTAG 仿真器无法再连接到器件。  

    通常、您可以将设备解锁为原始出厂设置。 可以使用 LM 闪存编程器或 Uniflash 来解锁器件。 请参阅 此应用手册中第5.3.1节的说明。  https://www.ti.com/lit/pdf/spma075

    您还可以通过检查 MAC 地址来检查解锁是否完成。 LaunchPad 已预先编程了 MAC 地址。 如果您成功解锁器件、并且点击"Get current MAC address"、MAC 地址将全部更改为 F。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您报告的问题的状态是什么? 如果能够恢复电路板、您能提供一些更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的声音。 希望您的问题得到解决。 我将关闭该主题。 如果您有更新、您可以回写帖子、并且状态将更改为"打开"。