This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何从 RAM 启动另一个 appimage

Guru**** 1927770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394016/am2432-how-to-boot-another-appimage-from-ram

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我知道 AM2432上的正常引导顺序如下:RBL 将从 OSPI 引导 SBL;然后 SBL 将从 OSPI 引导 appimage。 最后、appimage 将运行并接管所有 AM2432。 我不确定是否可以将 appimage 构造为第三个引导加载程序?

例如、 我正在尝试使用集成了 TFTP 客户端和 Telnet 的 appimage。 它将从 TFTP 服务器加载另一个 appimage、并将其作为文件存储在 RAM 中。 我希望加载的第二个 appimage 可以从 RAM 运行。 第三个引导加载程序应该遵循什么规则才能成功执行另一个 appimage?


对于 SBL、我可以从 SDK 文档和示例代码中学习一些内容:
1. -e_vectors_sbl

2. bootloader_socWaitForFWBoot();

3. bootloader_socOpenFirewalls();和 bootloader_socNotifyFirewallOpen();

4. boot_handle = Bootloader_open (config_bootloader_FLASH0、&boot_params); s32_status = Bootloader_parseMultiCoreAppImage (boot_handle、&st_boot_image_info);

依此类推。

第三个引导加载程序是否应该遵循与 SBL 相同的规则?

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    应该可以让您的 appimage 充当另一个 appimage 的引导加载程序。 只需使用引导加载程序驱动程序 API 来解析 appimage、加载 appimage 并自复位内核即可将执行控制传递到加载的 appimage。

    您可能不需要提及 SBL 的前三个步骤、因为它们仅特定于 SBL (第二引导加载程序)。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashant、您好!

    感谢您的答复。

    我尝试按照指示从 RAM 引导第二个 appimage。 但身份验证失败。 通过调试、它显示了调用层次结构、如下所示:

    1) Bootloader_parseMultiCoreAppImage()失败;
    2)在 bootloader.c;中的 Bootloader_verifyMulticoreImage()失败
    3)引导加载程序.c 中的 Bootloader_socAuthImage()失败;
    4)在 bootloader_soc.c 中的 Sciclient_procBootAuthAndStart()上失败;
    5) 在 sciclient_procboot.c 中的 Sciclient_service()上成功、但这些标志无效;

        retVal = Sciclient_service(&reqParam, &respParam);
        if((retVal != SystemP_SUCCESS) ||
            ((respParam.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK) != TISCI_MSG_FLAG_ACK))
        {
            retVal = SystemP_FAILURE;
        }
        return retVal;

     第二个 appimage 在 DDR 中。 我尝试将0x676字节的身份验证数据复制到 MSRAM、并将复制的数据传递到代码。 身份验证仍然遇到相同错误。

    是否有关于如何进行进一步调试的想法?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我明白了。 我认为实施起来并不简单。 实际上、预计会出现这个问题、这是由于从 SBL 到应用的自复位序列中完成了引导加载程序_socSec切 换调用。

    由于该调用成功后、SYSFW 将放弃安全服务、因此用于验证映像的 TISCI_MSG_PROC_AUTH_BOOT 消息会在从应用程序调用时失败。

    假设您已在应用程序的 SysConfig 中添加引导加载程序实例以克服故障并继续操作、则可以在 SysConfig 中进行以下检查、从而跳过身份验证。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    我已尝试通过检查 SysConfig 跳过身份验证。

    我可以通过 Bootloader_parseMultiCoreAppImage ()。 但停留在 Bootloader_loadSelfCpu()上。

    通过调试、请参阅调用 层次结构:

    1)无法单步执行 Bootloader_loadSelfCpu()。
    2)无法单步执行 bootloader.c 第197行 Bootloader_loadSelfCpu()中的 Bootloader_rprcImageLoad()。
    3)无法单步执行 bootloader_rprcImageLoad()中的 config->Fxns->imgSeekFxn()、位于 bootloader.c 第287行。
    但能够进入 CONFIG->Fxns->imgSeekFxn ()并在下一次调试周期尝试中成功返回。

    然后在下一个调试周期尝试中、在进入 CONFIG->Fxns->imgSeekFxn ()之后、
    4)无法单步执行 bootloader_rprcImageLoad()中的 config->Fxns->imgReadFxn()、位于 bootloader.c 第288行。
    5)无法单步执行 bootloader_mem.c 第67行中 mem_imgRead ()中的 memcpy ()。

    对如何进行进一步调试有什么想法吗?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    对于存储器引导加载程序实例、您需要将 Bootloader_Params 结构的"memArgsAppImageBaseAddr"字段设置为保存 appimage 的数组的基址。

    请参阅 sbl_uart 的 main.c 文件、该文件也会在 RAM 中接收映像并使用相同的映像进行引导。

    设置此字段后、 将在 Bootloader_open 期间使用"memArgsAppImageBaseAddr"字段初始化 Bootloader_Mem 387gs 的"appImageBaseAddr"字段。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我理解之前的回复可能不相关。 如果未初始化"memArgsAppImageBaseAddr"、则它将具有 bootloader_inVALID_ID 的初始化值、在这种情况下、"appImageBaseAddr"将不会被覆盖。

    此外、如果已超过 Bootloader_parseMultiCoreAppImage 步骤、则不同引导加载程序参数的初始化没有问题。

    让我自己尝试一次、然后回到你身边。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已成功测试此功能!!

    以下是集成在 R5FSS0-0 Hello World 应用中的测试函数、用于从存储器中加载和引导另一个 appimage。

    #include "appimage_hs_fs.h"
    uint8_t gAppimageBuf[APPIMAGE_HS_FS_SIZE_IN_BYTES] __attribute__((section(".data.buf"))) = APPIMAGE_HS_FS;
    
    void test_func() {
        DebugP_log("/* Begin testing */\r\n");
    
        int32_t status = SystemP_FAILURE;
    
        Bootloader_BootImageInfo bootImageInfo;
        Bootloader_Params bootParams;
        Bootloader_Handle bootHandle;
    
        Bootloader_Params_init(&bootParams);
        Bootloader_BootImageInfo_init(&bootImageInfo);
    
        bootParams.memArgsAppImageBaseAddr = (uintptr_t)gAppimageBuf;
    
        bootHandle = Bootloader_open(CONFIG_BOOTLOADER0, &bootParams);
        DebugP_assert(bootHandle != NULL);
    
        status = Bootloader_parseMultiCoreAppImage(bootHandle, &bootImageInfo);
    
        if(status != SystemP_SUCCESS) {
            DebugP_log("Failed to parse appimage\r\n");
        } else {
            DebugP_log("Appimage parsed successfully!\r\n");
        }
    
        bootImageInfo.cpuInfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0].clkHz = Bootloader_socCpuGetClkDefault(CSL_CORE_ID_R5FSS0_0);
        status = Bootloader_loadSelfCpu(bootHandle, &bootImageInfo.cpuInfo[CSL_CORE_ID_R5FSS0_0], FALSE);
    
        if(status == SystemP_SUCCESS) {
            DebugP_log("Application loaded successfully!!!\r\n");
        } else {
            DebugP_log("Application load failed...\r\n");
        }
    
        status = Bootloader_runSelfCpu(bootHandle, &bootImageInfo);
    
        DebugP_log("/* End testing */\r\n");
    }

    第二个 appimage 是 R5FSS0-0 GPIO_LED_LINK 应用程序、这里是成功引导日志。

    [19:17:02.743] Starting NULL Bootloader ...
    
    [19:17:02.747] DMSC Firmware Version 9.2.8--v09.02.08 (Kool Koala)
    [19:17:02.751] DMSC Firmware revision 0x9
    [19:17:02.754] DMSC ABI revision 3.1
    
    [19:17:02.756] INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0  is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.761] INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.769] INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    [19:17:02.778] INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.786] INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU a530-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.794] INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.806] INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    [19:17:02.809] INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
    
    [19:17:15.800] /* Begin testing */
    [19:17:15.966] Appimage parsed successfully!
    [19:17:16.128] Application loaded successfully!!!
    [19:17:16.343] GPIO LED Blink Test Started ...
    [19:17:16.343] LED will Blink for 10 seconds ...
    [19:17:26.344] GPIO LED Blink Test Passed!!
    [19:17:26.347] All tests have passed!!

    请注意、我修改了 GPIO_LED_BLINK 以使用第4个组、而不是默认的第3个组、因为 Hello World 将已从第3个组运行。 所以、您是否已经确保第二个 appimage 可加载段地址不与用作引导加载程序的 appimage 所使用的地址空间相冲突?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    您的 test_func 非常简单明了。


    我 对您提醒的方面进行了仔细检查:
    1.确保 appImageBaseAddr 指向加载的第二个 appimage 的正确位置。

    在我的代码中、 通过预调试过程计算出第二个 appimage 缓冲区的绝对地址、并填充 syscfg 中的 mem 引导加载程序设置。

    我知道这不是正式的方式、我需要按照与您的测试代码类似的方式对其进行重构。 但它用于调试。 因此在我的代码中、即使 memArgsAppImageBaseAddr 保存为 bootloader_inVALID_ID、但 gBootloaderConfig[0]中的 appImageBaseAddr 已具有正确的值。 这使得 Bootloader_parseMultiCoreAppImage ()快乐。

    2.确保第二个 appimage 使用与 iL3_boot 不同的 MSRAM 组。

    在我的 linker.cmd 文件中、 iL3_boot 正在使用 bank7、并且只使用 bank7的四分之一、而它的大部分都使用 DDR。 bank3到 bank6是免费的第二附加图像。 因此不应在银行使用方面产生冲突。

    不幸的是、问题仍然停留在 Bootloader_loadSelfCpu()上。 我尝试将默认的 hello world 加载为第二个 appimage、同时还尝试集成您的 test_func、没有区别。

    对于缩小问题的范围、您还有什么其他建议吗?

    另一方面、我在 test_func 和调试日志中有两个小问题。

    1)。  您如何  通过调试工具将 GPIO_LED_BLINK 应用映像加载到 gAppimageBuf 中?
    目前、我依靠 TFTP 和 Telnet 的集成功能从 TFTP 服务器加载第二个 appimage。 如果我知道通过调试工具将第二个 appimage 加载到 RAM 中的方法、那么我可以尝试注释掉我项目中的一些代码、例如 TFTP、Telnet 等、以缩小问题范围。

    2)。 调试日志中的第14行"info:bootloader_runSelfCpu:217:all done、reseting self..."来自调用"Bootloader_runSelfCpu"时的 SBL。  调用"Bootloader_runSelfCpu"时、test_func 的第18行和19行是否应该有类似的打印 内容? 为什么从调试日志中遗漏了该内容?

    期待收到您的回复。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    1) 1)我将 GPIO_LED_BLINK appimage 作为字节数组(gAppimageBuf)集成到 Hello World 示例本身中。 因此、当我加载 Hello World 时、闪烁 appimage 在分配给 gAppimageBuf 的地址自动加载。

    以下是构建 bLINK appimage 并将其转换为头文件、以便它以字节数组包含在 Hello World 示例中。

    make -s -C examples/drivers/gpio/gpio_led_blink/am64x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang PROFILE=debug scrub all
    
    python3 tools/bin2c/bin2c.py \
        examples/drivers/gpio/gpio_led_blink/am64x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/gpio_led_blink.debug.appimage.hs_fs \
        examples/hello_world/appimage_hs_fs.h \
        APPIMAGE_HS_FS
    
    make -s -C examples/hello_world/am64x-sk/r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang PROFILE=debug scrub all

    2)该日志的开头有"info:"前缀、这意味着使用 DebugP_logInfo 宏来打印。 仅当在 SysConfig 中启用了信息日志记录时、此宏才会输出日志。 它在 SBL NULL 的 SysConfig 中启用、但在 Hello World 的 SysConfig 中未启用、因此 在 Hello World 上下文中调用 Bootloader_runSelfCpu 中不存在此类情况。

    ---------------

    现在出现问题、您是否可以尝试将缓冲区地址从0x89923458更改为更对齐的地址(例如0x89920000)来避免任何可能的对齐问题?

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    我甚至无法再现 EVM 板上完成的工作。 我只能 传递 Bootloader_loadSelfCpu()的步骤。 我的 EVM 板上的日志为:

    Starting NULL Bootloader ...
    
    DMSC Firmware Version 8.5.3--v08.05.03 (Chill Capybar
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1
    
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-0  is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU r5f1-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runCpu:155: CPU m4f0-0 is initialized to 400000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-0 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_loadSelfCpu:207: CPU r5f0-1 is initialized to 800000000 Hz !!!
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
    
    Hello World!
    /* Begin testing */
    Appimage parsed successfully!
    Application loaded successfully!!!
    

    我目前使用的是 mcu_plus_sdk_am243x_08_06_00_45。 我 在 EVM 上严格实践了演示代码:

    1)将 LED_BLINK linker.cmd 文件从 bank3修改为 bank4:

        MSRAM     : ORIGIN = 0x700C0000 , LENGTH = 0x40000
    
     

    2) 2)在调试模式下编译了 LED_BLINK。 获得了"gpio_led_blink_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs"的 appimage。

    3) 3)将其转换为 appimage_hs_fs.h

    4) 4)将 appimage_hs_fs.h 复制到 sdk8.6\hello_world_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang。

    5) 5)修改了 hello_world linker.cmd 文件。 添加了另外一行:

        .data.filebuf : {} > MSRAM
    

    6) 6)修改了 hello_world syscfg。 添加了引导加载程序:

    7) 7)修改了 hello_world.c. 使用了128字节配置。 复制的 test_func 与您的一样。

    #include <drivers/bootloader.h>
    #include "appimage_hs_fs.h"
    
    /* GLOBAL VARIABLES */
    
    uint8_t g_u8_appimage_buf[APPIMAGE_HS_FS_SIZE_IN_BYTES] __attribute__
    ((aligned(128), section(".data.filebuf"))) = APPIMAGE_HS_FS;
    
    static void test_func(void);
    
    void hello_world_main(void *args)
    {
        /* Open drivers to open the UART driver for console */
        Drivers_open();
        Board_driversOpen();
    
        DebugP_log("Hello World!\r\n");
        test_func();
    
        Board_driversClose();
        Drivers_close();
    }
    
    static void test_func(void)
    {
    .....
    }

    8) 在调试模式下编译了 hello_world。 进行了重新调试。 已尝试简单地运行全部或一步一步。

    请帮助检查我的操作是否有问题或缺失?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    这些步骤看起来 很好、并且准确地反映了我的情况。 我认为您缺少的最后一个部分是以下补丁

    diff --git a/source/drivers/bootloader/soc/am64x_am243x/bootloader_soc.c b/source/drivers/bootloader/soc/am64x_am243x/bootloader_soc.c
    index a6f38f03..80b800ca 100644
    --- a/source/drivers/bootloader/soc/am64x_am243x/bootloader_soc.c
    +++ b/source/drivers/bootloader/soc/am64x_am243x/bootloader_soc.c
    @@ -1001,7 +1001,7 @@ int32_t Bootloader_socCpuResetReleaseSelf(void)
             }
             if(status==SystemP_SUCCESS)
             {
    -            status = Bootloader_socSecHandover();
    +            /*status = Bootloader_socSecHandover();*/
             }
             if(status==SystemP_SUCCESS)
             {
    

    这是必要的、这是因为当自我复位到应用程序时、SBL 已经请求了安全移交。 如果成功、安全移交将不能被再次请求。

    所以、现在你可以完全跳过安全切换呼叫、看看它是否开始工作。

    对不起、我之前漏掉了这项重要的差异。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    使用您在 SDK 中修复的最新问题、hello_world 演示代码可以在 EVM 板和我自己的板上正常运行。 我的板上的日志为:

    Starting NULL Bootloader ... 
    
    DMSC Firmware Version 8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1
    
    INFO: Bootloader_runSelfCpu:217: All done, reseting self ...
    
    Hello World!
    /* Begin testing */
    Appimage parsed successfully!
    Application loaded successfully!!!
    /* End teGPIO LED Blink Test Started ...
    LED will Blink for 10 seconds ...
    GPIO LED Blink Test Passed!!
    All tests have passed!!

    我用于集成 test_func 和 LED_bLINK appimage 的 iL3_boot 项目尚未正常工作。 我需要时间来缩小问题的范围。

    我需要您进一步澄清:

    1) 1)当 作为引导加载程序的 appimage 喜欢我的情况时、此修复是否应视为权变措施? SBL 和其他 appimage 仍然应该停留在标准 SDK 上?

    或者

    2) 2)此修复是否可以视为所有工程的永久修复、包括 SBL、用作 引导加载程序的应用程序 和通用应用程序映像?

    3) 3)您是否会建议 TI 在 SDK 的未来版本中提供正式修复?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    我在运行演示代码时又遇到一个问题。 它在 CCS 调试加载下成功运行。 但在 OSPI 和 SBL 负载下无法正常工作。 从 OSPI 引导后、日志在此停止:

    DMSC Firmware Version 8.6.4--v08.06.04 (Chill Capybar
    DMSC Firmware revision 0x8
    DMSC ABI revision 3.1
    
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media       : NOR SPI FLASH 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Media Clock : 166.667 MHz 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Boot Image Size  : 92 KB 
    [BOOTLOADER_PROFILE] Cores present    : 
    r5f0-0
    [BOOTLOADER PROFILE] SYSFW init                       :      12022us 
    [BOOTLOADER PROFILE] System_init                      :      29252us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Drivers_open                     :        273us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Board_driversOpen                :      22083us 
    [BOOTLOADER PROFILE] Sciclient Get Version            :      10025us 
    [BOOTLOADER PROFILE] CPU load                         :     145724us 
    [BOOTLOADER_PROFILE] SBL Total Time Taken             :     219385us 
    
    Image loading done, switching to application ...
    Hello World!
    /* Begin testing */
    Appimage parsed successfully!
    Applicat

    为了找到问题所在、我没有使用我自己的硬件、也没有接触我自己的项目。 我完全站在 EVM 板顶部、并看到修改后的 hello_world 和 LED_bLINK 示例代码。

    您是否知道什么可能导致 CCS 加载和 SBL 加载之间出现不同行为? 您是否能够尝试在自己的身边闪烁?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我还没有尝试 SBL OSPI、但我认为它的行为与 SBL OSPI 有任何不同。

    该问题可能是由于 UART 损坏。 您是否随机或每次在多个托盘上看到该问题? 如果在 Hello World 应用程序中将 UART 配置为中断模式、您能否通过 SysConfig 将其配置为轮询模式并查看是否仍发生问题。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Prashant、您好!

    感谢您的答复。

    我 每次都在多个托盘上看到这个问题。  将 UART 配置为轮询模式后、该问题消失了。 hello_world 演示在 SBL OSPI 引导后正常运行。

    您可能会忽略我的第二篇最后一篇文章。 我需要各位对 SDK 修复进行说明。

    此致、

    James