This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:WWDT 调试失败

Guru**** 1790220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401175/mspm0g3507-wwdt-debug-fail

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

  我设置 timer0=400ms 周期。

  wwtd 配置为:

我的当前现象为:当 DL-WWDT_RESTART (WWDT0-INST)时;如果放置在 main 时、在在线调试期间会发生异常:

   

#include "ti_msp_dl_config.h"
uint8_t flag = 0;
int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();

    /* Enable TimerG interrupts on device */
    NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);

    /* Enable sleep on exit */
    DL_SYSCTL_enableSleepOnExit();

    /* Set LED to indicate Timer counter enable */
    DL_GPIO_clearPins(
        GPIO_LEDS_PORT, GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);

    /* Start TimerG counter */
    DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);

    while (1) {
        //__WFI();
        //delay_cycles(1000000);
        if(flag)
        {
            flag = 0;
            DL_WWDT_restart(WWDT0_INST);
        }
    }
}

void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
{
    switch (DL_TimerG_getPendingInterrupt(TIMER_0_INST)) {
        case DL_TIMER_IIDX_ZERO:
            /* Restart WWDT timer */
            //DL_WWDT_restart(WWDT0_INST);
            flag = 1;
            /* Toggle LED to indicate WWDT reset */
            DL_GPIO_togglePins(GPIO_LEDS_PORT,
                GPIO_LEDS_USER_LED_1_PIN | GPIO_LEDS_USER_TEST_PIN);
            break;
        default:
            break;
    }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingmei:

    我会自行检查。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是原因。 以下设置为正常:

       DL_SYSCTL_disableSleepOnExit ();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingmei:

    请删除代码行: DL_SYSCTL_enableSleepOnExit ();

    此致、

    Zoey