This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:开路控制示例

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400159/am2434-open-circuit-control-example

器件型号:AM2434

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM243x SDK9.2。

他们询问我们是否有开路控制演示(无反馈)?

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以进一步说明吗-这是与电机控制有关的东西。 所有示例和演示(如果有)都是 MCU+ SDK 或 Motor Control/ Industrial Comm SDK 的一部分  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Mukul、

    感谢您的答复、是的这与电机控制有关。 客户知道我们有电机控制 SDK、并且已经在 EVM 板上运行了一些演示。 客户询问我们是否有开路控制演示的示例、这意味着没有编码器反馈。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您提供额外的背景知识。 我已重新分配给我们的一位电机控制 SDK 专家。 回复可能会延迟、因为8月15日是 TII 的假期。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    我们没有任何仅包含开环控制的示例。 我们提供了 TIDEP-01032连接 EtherCAT 的单芯片双伺服电机驱动器参考设计 、其中包含位置和电流反馈。 一个选择是参考此工程并针对不需要反馈的开环模式进行构建。

    如果您不需要反馈、那么您是否也考虑过 Sitara AM26x 器件。 有关更多详细信息、请参阅以下主题: (+) AM2434:AM243x -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    此致

    Dhaval