This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:XDS110-Tiva ET 器件固件更新调试问题

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401435/lp-mspm0g3507-xds110-et-tiva-device-firmware-update-debug-problem

器件型号:LP-MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我正在尝试 使用 xds110-ET 板载调试器来连接 LP-MSPM0G3507评估板、但当我将板连接到 PC 时、我将收到随附的此错误  

我找不到任何解决这个问题的方法. 请帮帮我。

谢谢

Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    您是否已尝试使用 CCS 对器件进行编程? 当您尝试此操作时会发生什么情况?

    我想知道 XDS 固件是否需要更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我解决了问题。 因此、在设备管理器面板上、电路板处于 DFU 模式、它可能看起来是 Tiva 设备固件更新或 Stellaris  设备固件更新。

    我通过以下命令提示符使用 xdsdfu 连接到 xds110以更新固件:

    我安装了3.0.31、因为 CCS 已请求它。 现在、我可以通过 CCS 进行调试。

     

    感谢您的快速响应 、

    Fatih