This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:裸机启动代码

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400500/am263p4-bare-metal-startup-code

器件型号:AM263P4
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你好。

是否可以创建包含启动代码、链接器脚本、主函数(也可能是系统时钟配置)等的空工程?

我可以使用 SysConfig 创建工作工程、但它总是创建包含中断、调试控制台、UART 模块等的 RTI 实例、这 对我来说不是必需的(还会浪费 MCU 时间并阻止某些模块、我想自己使用)?

您是否有关于裸机项目的 MCU 初始化的一些示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    MCU+SDK 包含一个"空"示例工程。 但是、这仍会配置 RTI/调试/UART-CONSOLE/等 您需要完成最后一步并删除这些最小配置选项、以便尽可能接近要实现的裸机示例。 提供以下空示例文档的链接。 实际示例可在以下位置找到:

    \...\MCU_PLUS_SDK_am263px_xx_xx_xx\examples\empty

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263PX/latest/exports/docs/api_guide_am263px/EXAMPLES_EMPTY.html

    希望这有助于您快速入门。 请随时跟进出现的其他问题。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除配置选项被阻止、我找不到任何依赖项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ivan

    您上一篇文章中包含的图像未通过;您可以重试吗? 我将邀请我们的一位软件专家为您提供额外的指导。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处快速更新:我们的软件专家将于周一返回办公室、并应能够在该时间范围内提供其他反馈。 感谢您的耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在这里。 "全部删除"按钮未激活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    您可以通过在文本编辑器中手动编辑 example.syscfg 文件来删除 UART 模块、并删除以下部分:

    当 RTI 模块针对中断的系统节拍添加时、需要中断。 有关时钟节拍的更多信息、请访问: software-dl.ti.com/.../KERNEL_DPL_CLOCK_PAGE.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 谢谢,我可以尝试删除所有手动。

    实际上、这就是我要尝试做的。 我不需要系统节拍、因为我不想使用内核 DPL。 我的目标是仅获取有效的启动代码。