This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:SysConfig 是否需要它##39;s 自己的论坛(处理器和 TPLD 都使用它)?

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401419/sysconfig-does-sysconfig-need-it-s-own-forum-as-it-is-used-by-both-processors-and-tpld

器件型号:SysConfig

工具与软件:

我刚看到 SysConfig 工具列表、其中列出了它支持微型和新 TPLD -我知道这是一个基于 GUI、与多个 TI 组相连的工具。 SysConfig 是否需要自己的 e2e 类别(因为现在它正在不同的业务实体(不仅仅是微型)中使用)-似乎它是具有数字可编程内容的多种 TI 产品的前端 UI???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    SysConfig 是否需要在 e2e 中使用自己的类别、因为现在它正在不同的业务实体(不仅仅是微型产品)中使用-似乎它是具有数字可编程内容的多款 TI 产品的前端 UI???

    对 SysConfig 的初始支持应由器件团队提供。 这是因为器件团队会将自己的内容添加到 SysConfig 配置中。 因此、要使用的 E2E 类别是您正在使用的器件。

    谢谢

    Ki