This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-SEP:TMS570编程错误-1170 @ 0x0)

Guru**** 1788620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401052/tms570lc4357-sep-tms570-programming-error--1170-0x0

器件型号:TMS570LC4357-SEP

工具与软件:

您好、

我在通过 JTAG 对 TI TMS570LC4357XX 微控制器进行编程时遇到一些问题。 我可以通过 JTAG 访问并加载固件一次、然后我们失去了控制。 我们尝试通过 JTAG XDS200访问/编程时都是如此。 会出现以下错误。

编程后、了解了内核电压电源如何从1.2V 上升到1.4V。 请帮助我们。

连接到目标时出错:
(错误-1170 @ 0x0)
无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。
(仿真软件包9.12.0.00150)

谢谢!

是源