This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306不会在调试模式之外运行

Guru**** 2859060 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400756/mspm0l1306-mspm0l1306-does-not-run-outside-debug-mode

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我将使用 LP-MSPM0L1306开发板对位于不同 PCB 上的同一 MCU 的24引脚版本进行编程。 当我使用调试器上传软件时、代码运行正常、但一旦我断开调试器与 PCB 的连接、并且刚刚关闭 PCB 电源来运行 MCU、MCU 似乎没有启动。 该电路或多或少复制了应用手册中的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查 PA18引脚、它在上电时拉至高电平?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的答复!

    目前、它已连接到 FPGA、我们可以尝试更改该引脚的状态。 怎么说、我好像无法找到此引脚的用途、而只是"从关断模式唤醒"、以及在何处配置此引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PA18默认是 BSL 调用引脚。 如果您在加电时拉至高电平、MCU 将进入 BSL 模式。 因此、您可以更改引脚的状态、或通过软件将调用引脚更改为其他引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以、我将 PA18配置为拉至低电平、但问题仍然存在、除非我在上电后下拉 NRST 引脚!

    *编辑*  

    我曾尝试完全从 FPGA 断开 PA18、现在它可以正常工作了! 在 MSP0已经在 PA18上检测到逻辑高电平之前、FPGA 似乎没有时间配置自己的引脚。

    是否有办法更改 PA18的此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 SysConfig? 您可以通过 SysConfig-NVM 更改调用引脚

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Code Composer Studio 中的 BSL 配置设置显示为灰色、所以我想这是在幕后默认启用的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下方查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我想不是很明显我需要"接受配置风险"来关闭此功能。