This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2124:调试问题

Guru**** 2868460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400242/tms570ls2124-debug-problem

器件型号:TMS570LS2124

工具与软件:

尊敬的 先生:

我们 正在测试    一些 PCB 中的一个代码    ,并验证       PCB 卡的功能, IAM 使用 TMS570L2124微控制器  ,这 是在 PCB 中组装,连接 JTAG 检测后,我 试图  转储该板中的代码,但 它不断增长的 一个错误, " 无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 " 在代码跳跃过程中。 如何 解决 这个问题,什么将是问题.  请 尽快重复此步骤

谢谢你