This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:烧录过程中断

Guru**** 2930170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401195/mspm0g1107-burn-process-was-interrupted

器件型号:MSPM0G1107

工具与软件:

您好、

我禁用了 Boot 函数、但是在刻录.bin 文件时仍然启用它。 然后我刻录了.out 文件,刻录过程被中断,此时芯片已损坏,无法恢复。 测试2个 PCB 发现了相同的问题。 请帮助分析问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是原因。 以下设置为正常:

       DL_SYSCTL_disableSleepOnExit ();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想确保如何禁用引导函数?

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

      我问错误的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Zoey、

    在 CCS 中进行设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是指 MCU 的引导代码还是 CCS 中的闪存编程?

    如果我的理解是正确的、您可以通过.out 文件直接对 MCU 进行闪存吗?