This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:除了安装 F021驱动程序之外、还需要执行哪些步骤才能使用 FEE 驱动程序来擦除/写入/读取闪存

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400695/tmdxrm57lhdk-what-steps-in-addition-to-installing-f021-drivers-to-use-fee-drivers-to-erase-write-read-to-flash

器件型号:TMDXRM57LHDK

工具与软件:

您好!

我们正在使用 TMDXRM57LHDK 参考板、并且想要能够使用 FEE 驱动器读取/写入闪存组7。 在我们下载并安装并集成了 F021驱动程序之后、是否需要在 HalCoGen 中使用这些步骤、以及此电路板和 RM57的 CCS 项目中应包含哪些特定.lib 库?  谢谢你。