This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:ADC_R0和 ADC_R1 SOC 信号

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401698/am263p4-q1-adc_r0-and-adc_r1-soc-signal

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

尊敬的 BU:

我已下载 AM263Px MCU+SDK。 我从 SDK 中导入了名为"resolver_ANGLE_SPEED_am263px-cc_r5fss0-0"的示例、仅修改了信号模式(从单模式到差分模式)。 ADC_R0_AIN[1:0]和 ADC_R1_AIN[1:0]的输入信号是基准正弦和余弦信号。 我发现从寄存器读取的转换数据仍然为0、这是不正确的。  我在参考手册中未找到 ADC_R0和 ADC_R1的 SOC。 您能告诉我如何解决这个问题吗? 此外、寄存器"* 0x502CB024"中的字段"CAL_CHSEL"意味着什么? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘玉欣、您好!

    在 AM263P 中、我们有旋转变压器、它使用 ADC_R 前端在正弦和余弦通道上进行 RDC 采样。 这个前端也被用于 ADC_R 数字包装器。 因此、如果我们使用 ADC_R、我们不应像使用旋转变压器那样配置旋转变压器、我们无法使用 ADC_R 数字包装器。  

    现在、ADC_R 数字包装器包括您正在讨论的结果寄存器。  

    如果您希望 ADC_R 作为 ADC、请像通常使用的任何其他 ADC 一样配置它。 AM263P 中 ADC_Rs 与 ADC 之间的唯一差异如下:

    • 3.125MSPS  
    • 总共4个通道
    • 安全逻辑块未启用。

    您还可以尝试检查 syscfg、如下所示

    谢谢。此致、

    Madhava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhava:

    感谢您的快速响应。 好的、您的意思是、如果我要使用旋转变压器、我不应该在 SysConfig 中配置 ADC_R? 因为当我从 SDK 中导入旋转变压器示例时、我发现只有旋转变压器已配置、并且 ADC_R 未配置。 不过、当我运行示例时、计算结果不正确。 ADC_R0和 ADC_R1上的输入是基准正弦和余弦信号。 这里显示了我这边的配置。 (默认为高级配置)。 非常感谢!

    此致、

    Yuxin Liu