This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:手动更新 TI RTOS 2.16.01.14产品

Guru**** 2868520 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402513/tm4c129encpdt-updating-ti-rtos-2-16-01-14-products-manually

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS

工具与软件:

大家好!

我正在使用中

RTOS>> TI RTOS 2.16.01.14  

MCU>> TM4C129ENCPDT

XDC 工具>> xdctools_3_32_00_06_core

编译器>> ti-cgt-arm_20.2.7.LTS

TI RTOS 2.16.01.14附带以下产品、我们可以单独升级版本吗?  

RTOS>> TI RTOS 2.16.01.14   

      Products>>BIOS_6_45_02_31  --> 更新在 SYSBIOS 下载页面下单独提供 是否可以将其升级到较新版本?

             >> NDK_2_25_00_09 --- > 在 NDK 下载页面下单独提供更新作为此版本的补丁版本 我们可以将其升级到新版本吗?     
             >>ns_1_11_00_10 --- >更新不可用。

             >>tidrivers_tivac_2_16_01_13 -- >  TIVAWARE 下载页面下单独提供的更新 我们可以将其升级到新版本吗?

             >> TivaWare_C_Series-2.1.71b ---- >  TIVAWARE 下载页面下单独提供的更新 我们可以将其升级到新版本吗?
             >> UIA_2_00_05_50  

我们是否能够单独更新这些产品并构建 TI RTOS SDK?

我曾尝试过构建 TIRTOS 更新 BIOS 和 NDK TI RTOS 库的构建成功、但当我在 CCS 中构建 TI RTOS 应用程序时、CCS 仍然有使用旧版本产品的 TI RTOS 路径、如果 TI RTOS SDK 可以进行此类升级、如何纠正该问题。

此致

Chiranth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="539690" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402513/tm4c129encpdt-updating-ti-rtos-2-16-01-14-products-manually "]

    TI RTOS 2.16.01.14附带以下产品、我们可以单独升级版本吗?  

    RTOS>> TI RTOS 2.16.01.14   

          Products>>BIOS_6_45_02_31  --> 更新在 SYSBIOS 下载页面下单独提供 是否可以将其升级到较新版本?

                 >> NDK_2_25_00_09 --- > 在 NDK 下载页面下单独提供更新作为此版本的补丁版本 我们可以将其升级到新版本吗?     
                 >>ns_1_11_00_10 --- >更新不可用。

                 >>tidrivers_tivac_2_16_01_13 -- >  TIVAWARE 下载页面下单独提供的更新 我们可以将其升级到新版本吗?

                 >> TivaWare_C_Series-2.1.71b ---- >  TIVAWARE 下载页面下单独提供的更新 我们可以将其升级到新版本吗?
                 >> UIA_2_00_05_50  

    [报价]

    Chiranth、您好!

     TI-RTOS 2.16.01.14是 Tiva MCU 的最新版本。 其他 TI-RTOS 版本 或不同版本的子组件的任何组合都未经测试、但不能保证它能够正常工作。 此外、 经验证 xdctools_3_32_00_06_core 是适用于 TI-RTOS 2.16.01.14的版本。  

     对 TI-RTOS 的任何修改都需要重新编译库。 请参阅  TI-RTOS 用户指南的第8章、了解如何重新构建库。  https://www.ti.com/lit/pdf/SPRUHD4M

     这篇博文还展示了如何重新构建 NDK 库。  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/947275/faq-how-do-you-rebuild-the-ndk

    [报价用户 id="539690" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402513/tm4c129encpdt-updating-ti-rtos-2-16-01-14-products-manually "]

    我曾尝试过构建 TIRTOS 更新 BIOS 和 NDK TI RTOS 库的构建成功、但当我在 CCS 中构建 TI RTOS 应用程序时、CCS 仍然有使用旧版本产品的 TI RTOS 路径、如果 TI RTOS SDK 可以进行此类升级、如何纠正该问题。

    [报价]

    您是否覆盖默认安装在 C:\ti\tirtos_tivac_2_16_00_08中的现有 TI-RTOS 目录?您是否创建了一个单独的目录? 如果为 TI-RTOS 创建单独的目录、请确保 CCS 找到它。 请参见下文。  

     如果重新构建 NDK 库、请检查 C:\ti\tirtos_tivac_2_16_00_08\products\NDK_2_25_00_09\packages\ti\ndk\stack\lib 中的时间戳(如果您的库在重新构建后确实已更新)。