This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:RDC 接口电路

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014, TIDM-02009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402113/am263p4-q1-interface-circuits-for-rdc

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDM-02009、TIDM-02014

工具与软件:

嗨、团队-关于 RDC 的问题。 在 TRM 中、图7-117在旋转变压器和 MCU 之间有一个"接口电路"模块。 您希望那里的电路是什么?

我知道在我们的一些参考设计(如 TIDM-02009和 TIDM-02014)中、我们有用于将差分正弦/余弦转换为单端信号的分立式电路。 AM263P 器件应该更好地使用旋转变压器、因此需要在"接口电路"块中添加什么内容? 我们是否有任何基准电路?

谢谢!

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    它将是模拟前端、其将这些旋转变压器输出正弦和余弦信号从旋转变压器输出电压电平转换为 RDC-ADC 输入电压电平(0至3.3V)。 因此、它可以是任何使用放大器或电阻分压器网络的单端或差分模拟电路、能够将正弦和余弦电压保持在0至3.3V 之间。

    请参阅 Resolver_Sch  TIDM-02009原理图文件中"EVT_008E3 (001)_TIDM.pdf"文档的第2页。 具有用于执行上述操作的参考电路的产品。

    谢谢!
    Tejas Kulakarni