This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:未选择器件。

Guru**** 1788580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1399600/am2634-q1-device-selection-not-selected

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我安装了 CCS 版本12.0。 安装前、在 Device Selection Not Selected  基于 Arm 的微控制器、  现在安装完成 CCS 安装之后是否有选择器件的选项?  

谢谢

Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    我们建议您使用最新版本的 CCS。 我能知道为什么您特别喜欢12.0吗? 我建议迁移到 CCS 12.7。

    如果您仍想使用12.0并添加器件支持、请按照以下步骤操作:

    1.在 CCS 中、转到 Help -> Install device support

    2.按照步骤操作、然后在自定义安装过程中、选择所需的设备。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您的答复、

    我按照上面提到的步骤操作、但我一单击" 安装器件支持 CCS"、会立即关闭且不显示任何安装选项。

    此致

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    关闭后、它将重新启动安装程序。 此时、您必须选择要使用的器件。 工作区中的项目不应被删除、安装该项目后、可以重新打开并使用较旧的工作区

    此致、
    Shaunak