This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:如何设置可由 BSL 读取的应用程序版本

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400339/mspm0l1304-how-to-set-the-application-version-that-can-be-read-by-bsl

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我看到、借助 BSL、您可以使用"Device Info"命令读取"应用程序版本"。 我没有找到 如何在闪存区域中的应用程序中设置此版本。 是否有可用示例或文档?

"BSL 支持通过 BSL 序列返回应用版本号
缩写。 这使得 BSL 主机能够在没有的情况下查询固件版本
能够读取固件。 版本字段的长度为32位。

将应用版本命令链接到中编程的版本号
主闪存、在该字段中对版本号的地址进行编程。

仅当指定的地址对应于 A 时、才会返回版本数据
有效的闪存地址。"

——  

海科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heiko:

    应用程序版本使用 SysConfig 在 NONMAIN 中设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我已经设置了不带 SDK 和 SysConfig 的项目。 因此、我想知道如何以及在哪里放置不带 SysConfig 的应用程序版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keiko、

    我们的软件团队建议只使用 SysConfig 会更容易。 如果不想添加 SysConfig、可以创建 SysConfig 文件并复制和粘贴相关信息。   否则、TRM 将是针对此操作的指令。 此外、SDK 中有一个 FLASHCTL NONMAIN 示例可能会有所帮助。