工具与软件:
您好!
我们正在计划实施 SBL OTA 升级。 但是、遇到了与在刷写到 bootflash (0x00_0000引导地址)之前验证 SBL 映像签名相关的问题。
我在 HS-SE (安全启动)中知道、在启动映像之前、AM243x 将使用融合密钥来验证 SBL。
是否有可能使用融合密钥验证加密 SBL 映像而无需从特定偏移地址引导? ROM 引导库是否可用于此用途? 是否有其他任何 API/方法可以实现?
如果以上所述、则无法在不引导的情况下进行验证。 不管怎么说、我们可以指定 SBL 引导偏移地址并在 HS-SE 模式下触发引导序列。 那么、AM243x 是否可以从指定的偏移地址引导(其中 OTA SBL 映像存在于 bootflash 存储器中)? 是否有任何 API 可用于从特定地址触发引导序列。 就像从 SBL 加载应用映像一样?
需要有关上述两个问题的信息。 请提供这些方面的资料。
谢谢