This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCZAD:使用外部 RMII + EPI

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400882/tm4c129dnczad-use-external-rmii-epi

器件型号:TM4C129DNCZAD
主题中讨论的其他器件:DP83TD510E

工具与软件:

尊敬的专家:

我想使用外部 RMII 在我们最近使用 TM4C129的设计上连接一个 SPE PHY (DP83TD510E)。  

为了与 FPGA 通信、我使用 EPI 与 FPGA 连接。

我在引脚表中找不到 RMII 引脚。

您能否帮助检查两者是否可以并行使用?  

我这边是否错过了在引脚表中查看 MII 信号的方法?  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

     您可以使用 TI PinMux 工具 检查冲突。 我可以看到 MII/RMII 和 EPI 引脚之间的5个冲突。 例如、EPI 的 EPI0S8映射到管脚 V5。 然而、以太网模块的 EN0RXCK 也映射到 V5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是否有办法 在没有冲突线的情况下使用 EPI?  
    我使用 EPI 与 FPGA 通信。 因此,也许我可以让地址行未使用.

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

     EPI 上的冲突信号为 S8、S31、S32、S25和 S24。 有关 GP 模式下的这些信号、请参阅数据表。 如您所见、S8用于 D8。 您的 FPGA 上是否需要 D8。 请查看 S31的时钟信息。 您的 FPGA 是否需要时钟? 如果您不需要这些信号、那么它可能起作用。