This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:将.bin 文件写入 SPI 闪存

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, UNIFLASH, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1398400/msp432e401y-write-bin-file-into-spi-flash

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-EXP432E401Y

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用 MSP432E401Y、需要通过 SPI 刷写 FPGA。 为此、我需要将 bin 文件写入 MT25QL128ABA1ESE、以便 SPI 闪存会对 FPGA 进行编程。 我不知道如何处理接收到的文件、并仅使用 Freescale SPI 格式(SSI0Fss、SSI0Clk、SSI0Tx、SSI0Rx)将大块数据发送到 SPI 闪存。

最好能与我分享任何示例项目/程序。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在这里、您可以找到适用于 MSP432E 的 SPI 闪存示例。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AK4Mx17LHgMZFoRl0XdckQ__com.ti.SIMPLELINK_MSP432E4_SDK__J4.hfJy__LATEST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles。 我对它进行了研究、希望它对您有所帮助。

    必须通过以太网为定制电路板中的 MSP432E401Y 刷写固件。 我们还具有板载 TM4C XDS110芯片。  

    我浏览了 TI 中的一些来源。 在 UNIFLASH 工具中有一个选项为生成独立命令行包。 但我认为这只需要 USB。

    您能否提供一些使用以太网刷写微控制器的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅 BSL 引导加载程序应用手册。  https://www.ti.com/lit/pdf/slau746。您可以使用 BSL Scripter 将固件通过以太网下载到 MSP432E。 下载 BSL Scripter 之后、可以在 C:\ti\bsl-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_Ethernet 中找到示例  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试通过以太网使用 BSL Scripter 刷写 MSP-EXP432E401Y 微控制器。

    按照 Resource Explorer 中提到的步骤、我已将一根以太网电缆从 launchpad 连接到我的 PC、并将一根 LAN 电缆从公司的内部网络连接到我的 PC。

    日志
    模式 E4xx 以太网 MAC=70:ff:76:1c:F2:02 IPClient=192.168.225.67 IPServer=192.168.225.65
           本地 IP 地址在参数中给出
           主机的本地 IP 地址: 192.168.225.65
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           正在等待 BOOTP 请求!
           [ERROR_MESSAGE]未收到 BOOTP 请求、请退出 BSL-Scripter!

    但我可以在 Wireshark 中看到来自微控制器的 BOOTP 请求

    我还怀疑这是否是与防火墙相关的问题、但我不应该禁用防火墙

    您能否说明应采取哪些措施才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题、因为我已在您创建的另一个新主题中回复了您的相同问题。