This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:DMA 支持 LE 字节序

Guru**** 2604445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400804/tms570lc4357-dma-supports-the-le-endianess

器件型号:TMS570LC4357

工具与软件:

您好、

我想知道此 MCU 是否可以交换大端字节序和小端字节序。 我查阅了数据表  

  在文件中查找:[TMS570LC4357 基于 ARMRegisteredCortexRegistered-R 内核数据表(修订版 C)的 Hercules 微控制器]

我知道这个 MCU 是高端的 上图意味着它可以自动从小型到大型。 如果是、那就太棒了。  

不过、我打开文件[TMS570LC43x 16/32 RISC 闪存微控制器技术参考手册(修订版 A)]、搜索有关 DMA 的整章、然后搜索有关"endian"的任何内容。  但不能配置任何内容。 您能否 解释一下数据表为何支持 LE 字节序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harry Xu:

    我认为这是不可能的、我怀疑这是一个文档拼写错误。

    实际上、我验证了与 DMA 相关的所有配置、我没有看到任何用于控制数据传输字节序的配置。

    他们在 TRM 特性中也没有提到该 LE 尾序特性。

    我还验证了其他 Hercules 控制器的产品说明书:

    这是 RM57x、它是一个小端字节序 Hercules 控制器、在这里您可以看到、它还提到了 LE 支持。 因此、我怀疑它可能从此处复制而来。

    除了这些信息、我在使用此器件好几年了、我创建了这么多 DMA 示例、但我从未看到任何与字节序控制相关的配置。

    因此、我认为这是不可能的。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家为此问题付出的努力。  我 几乎做了同样的事情,你,我找不到任何东西。 不过、我在数据表上找到了这个数据、它给了我希望。 我现在确认,可以说不,我的老板哈哈。