This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:MSPM0L1306

Guru**** 2835775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402811/mspm0l1306-mspm0l1306

器件型号:MSPM0L1306

工具与软件:

对于计时器模块、在测试以使用32MHz (内部振荡器)的时钟频率生成1ms 的中断、正确的计数值为32000、并在加载寄存器中正确更新该值1ms 时、我得到的计时值为994us、而不是1ms。

存在6US 差异、因此请提供一些有关此问题的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而由于 Sysosc 的精度、如您所见、误差可能为1.2%