This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EIP 堆栈:适配器不响应"注册会话"和"连接管理器"

Guru**** 1810440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401904/am2432-eip-stack-adapter-does-not-response-the-register-session-and-connection-manager

器件型号:AM2432

工具与软件:

尊敬的专家:

如下面的所示。

为什么 adatpter 不响应    扫描仪的"注册会话"和"连接管理器"? 异常适配器的 IP 是192.168.1.115。

现在、EIP 通信异常。

e2e.ti.com/.../02.zip

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是02.zip 中另一个适配器的数据包。 这是真的。

    我们 在上电和断电实验中发现了该现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的提问。

    由于我们的 EtherNet/IP 专家不在办公室、响应可能会延迟。

    此致

    Ashwani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    您能否分享有关以下方面的信息:

    1.您使用的是哪个 SDK 版本?
    2.您使用的是哪个 SDK 示例?
    3.您是在 TI EVM 还是定制电路板上运行该示例?
    4.遇到此问题的测试拓扑是什么?
    5.您遇到此问题的测试程序是什么?

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。 以下是 问题的答案。

    1. indd_comms_sdk_am243x_09_02_00_08;

    2.所用示例的路径为"C:\ti\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\examples\industrial_comms\ethernetip_adapter_demo\device_profiles\generic_device\mII\am243x-lp";

    3.这是一个定制板;

    4.

    5.我们 通过同时在八个 EIP 板上进行上电和断电实验发现了这个问题。 最后、其中一条线出现了问题、其 IP 为"192.168.1.115"。请参阅 Wireshark 记录以了解更多详细信息。

    [报价用户 id="580575" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1401904/am2432-eip-stack-adapter-does-not-response-the-register-session-and-connection-manager ]02.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    感谢您的详细答复。

    为了确定问题是否发生在仅与 EthernetIP 协议栈或 lwIP 协议栈的通信上、您是否可以尝试在发生故障的地方 ping DUT? 对该器件的 ping 是否返回成功的响应?

    此外、能否尝试将以太网电缆拔下并重新插入发生故障的 DUT? 它是否有助于解决问题?

    此致
    归档开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试在发生问题时对 DUT 执行 ping 操作、发现该器件不是每次都返回成功响应。 大多数情况下、成功概率为25%或无。

    我没有尝试 将以太网电缆拔下并重新插入 DUT。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    我们已经发现并修复了堆栈中的一些重要错误、并且已经看到这些错误提高了稳定性。

    我们目前正在进行为期一周的测试(直至8月23日星期五)以确认修复工作是否有效。 如果没有出现任何问题、我们将在下周分享修复方法。

    非常感谢您的耐心。

    此致
    归档开发