This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1107:带/不带 SysConfig 的 FreeRTOS 示例

Guru**** 2504295 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1402163/mspm0g1107-freertos-examples-with-without-sysconfig

器件型号:MSPM0G1107
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0G3507

工具与软件:

我们正在运行  MSPM0 SDK 2.01.00.03、想要使用 FreeRTOS 和 TI-Driver Library 启动项目。 我们在 CC1352上使用了具有类似名称的库 TI-RTOS 和 SysConfig。  这个 4个月前的线程 指出不支持 SysConfig、但支持 UART 回调  示例的自述文件(mspm0_sdk_2_01_00_03/examples/rtos/LP_MSPM0G3507/drivers/uart_callback/README.md)说"SysConfig 允许开发人员通过选择 Board→Configure unused Pins"来轻松配置未使用的引脚。 该示例还具有名为的源文件  TI_DRIVERS_CONFIG.c/h 它清楚地使用它。

MSPM0Gxx 平台是否支持 SysConfig? 如果不能自动生成必要的结构和宏定义、我们如何使用 TI-Driver 库? 是否有关于使用 FreeRTOS 启动项目 和一般使用 RTOS 安全驱动程序的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我看来、您可以使用 SysConfig 来轻松配置、并生成 ti_msp_dl_config.c/h 来替换旧版本。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 只会使用 driverlib 文件生成 ti_msp_dl_config.h/c。

    ti_drivers_config.c/h 使用 TI-_drivers。

    要使用 SysConfig、请将 SysConfig 添加到产品中。 您可以在 Debug 文件中找到自动生成的文件。 请记住删除旧的。

    此外、您还可以参考以下演示代码:

    ...\examples\rtos\LP_MSPM0G3507\kernel\blink_led

    此致、

    Zoey